结果:找到"PCB 文档层 器件名称",相关内容1000条
  • 立创eda专业版使用文档恢复功能出现的诡异情况
  • 1.版本如下图:2.2024/1/18大概晚上六点33分,立创eda专业版出现卡顿,白屏,随后等待若干分钟无果;我打开windows任务管理器,强制关闭eda;在关闭eda之前有过多次保存,同时为了一边看原理图,一边看PCB,遂打开了2个窗口(使用的是eda提供的新窗口打开功能,一个窗口只显示pcb,另一个窗口只显示原理图);使用恢复文档功能,发现历史记录为18号当天下午6点多的文件,可问题是18号当天我基本上一整天都在画图;而且在这些历史记录中,恢复出来的原理图和pcb备份,原理图是卡顿白屏前的下午6点半左右的最新文件,而pcb则当天下午的3点多钟的文件;3.问题立创eda自动保存的机制是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 恢复; 发帖人:Octocat 发帖时间:2024-01-18 19:15:00
  • 为什么图层错误之层命名的不规范
  • 前提注意:如果原稿是GerberX2文件格式,请忽略本文内容,详见【为什么图层错误之未遵守GerberX2规范https://club.szlcsc.com/article/details_63525_1.html】很多用户上传了原稿,看不到正确的仿真图,比如看不到线路层,焊焊没有开窗,看不到丝印层等等,有一部分原因是因为层命名的不规范,把原本属于板子的正常层被程序自动归类为无用的杂层了。如果上游layout工程师,在输出Gerber文件时,不去自定义层名字,就用各EDA缺省的名字,输出的Gerber文件层别可以被我们很好的识别。下面是针对各EDA做的一些总结,因为这个论坛的排版效果不好,不...
  • 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-15 11:15:00
  • 怎么输出属性层文档?
  • 请问怎么编辑和输出pcb的属性文档,就是元件型号,阻容值那些,输出后打印方便焊接
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 原属性,焊接加工 发帖人:ankee 发帖时间:2023-02-19 16:40:00
  • GND网络名称变成了VCC
  • 发现一个问题,GND网络名称变成了VCC,更新到PCB之后,导致芯片供电都是VCC,本来应该一个是VCC一个是GND为了找规律,把GND标签和芯片断开,只画了一小段线,发现依然被识别成VCC现在工作基本上暂停了,用的是立创专业版在线版
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络错误 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 21:03:00
  • 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
  • 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络不对 网络错乱 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
  • 专业版个人器件名称重复问题
  • 请教大家个问题,一个器件如果有多个封装使用同一名称会有重名问题,要如何解决?比如1K电阻,有0806,0402两种封装,使用1K命名,会有重名问题,如果不使用1K,原理图上的值又每次都需要修改。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 重复 发帖人:西门技师 发帖时间:2021-05-21 18:12:00
  • PDF导出问题
  • 无法导出文档层
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PDF 导出 发帖人:LSweet 发帖时间:2021-01-05 11:39:00
  • 立创现有封装名怎么看?
  • 立创现有的封装名称怎么看?前面的看得懂,但是后面还有:TL、BL、EP\EP-2.5这些是什么意思?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB封装 发帖人:海螺188号 发帖时间:2020-09-11 10:45:00
  • 如何将器件名称放置在文档层?
  • 哪里可以设置将器件的名称全部统一设置在文档层??一个一个设置太麻烦了,或者从原理图开始就可以设置
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:yihong 发帖时间:2019-05-15 11:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: